Geheugenkaarten: wat is het verschil?

december 15th, 2009

In de afgelopen 10 jaar zijn er aardig draagbare media op de markt gekomen voor het overdragen, opslaan en simpelweg meenemen van je (persoonlijke) documenten, foto’s, video’s, enz. Dit allemaal dankzij het flashgeheugen, wat gebruikt wordt in onder andere geheugenkaarten en USB-sticks. Maar wat zijn nu precies de verschillen?

geheugenkaart

Tegenwoordig zijn er vier significante types van geheugenkaarten met elk hun eigen eigenschappen. Eigenlijk heeft een van de belangrijkste eigenschappen van een kaart niets te maken met de kaart zelf, maar met de ondersteuning van bepaalde apparaten. Mobiele apparaten, zoals telefoons en digitale camera’s, ondersteunen vaak maar één type, waardoor je verplicht bent tot een aanschaf van dit type. Lees verder »

Met LED Lamp energie en geld besparen

december 14th, 2009

De laatste maanden is het dagelijks in het nieuws, energie besparing is hot! Je ziet het terug in de koppen die kranten en nieuws websites koppen: “Iedereen moet aan de LED lamp“, “Verbod gloeilamp gedeeltelijk van kracht” en ook ieder zichzelf respecterend merk is tegenwoordig groen, heeft een A-label of Energy Star sticker.ledlamp2

Maar hoe kan je als kleine consument je eigen bijdrage leveren aan een groene omgeving en kan je door de media aangeprate schuld gevoel de kast in? De jaren dat energie besparing betekende dat je in moet leveren op comfort of dat het licht van een spaarlamp toch echt een stuk minder mooi is dan dat van de oude vertrouwde lamp zijn echt voorbij. Ook betaald de hogere aanschaf prijs van deze groene spaarlampen zichzelf terug in de toekomst en zijn veel spaarlampen tegenwoordig dimbaar!

Zo, alle mogelijke excuses zijn van de baan, je kan gaan beginnen aan je nieuwe groene leven! Niet alleen zal je er een goed gevoel hebben bij je net aangeschafte producten, ook ben je net begonnen met geld verdienen in de toekomst. Je leest het goed, nu alle lampen in thuis, gemiddeld toch 20

Lees verder »

Meten is Weten

december 11th, 2009

We hebben de uitspraak allemaal wel eens gehoord: Meten is weten. Heb je eindelijk al je moed bij elkaar geraapt en besloten te gaan ‘Doe-het-zelven’, komt je buurman van achter de schutting met deze en vele andere bijdehante opmerkingen. Vaak blijkt dit na een aantal uren werk door de kei harde realiteit nog waar ook…

Wanneer het voorjaar begint en de zon het gat tussen het de wolken heeft gevonden, begint bij veel mensen het bloed weer sneller te stromen: De grootste nattigheid en vorst hebben we gehad en er kan weer in de tuin gewerkt worden. Dit jaar staat de schutting op de planning. Deze is immers al zo’n 15 jaar oud en toch echt aan vervanging toe.

rolmaat

Waar te beginnen? Allereerst wordt uiteraard gekeken naar wat voor schutting er geplaatst wordt. Horizontale planken, verticale planken, dikke planken, dunne planken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat. En betstaat het niet, dan kan het altijd op maat gemaakt worden. Weliswaar tegen de volle prijs, maar dan heb je ook wat.

Lees verder »

Point and Shoot digitale camera's

december 11th, 2009

Wat zijn ze toch makkelijk, die digitale camera’s! Moest je vroeger nog maar afwachten of je mooie foto’s had gemaakt en moest je dagen in spanning zitten voor je kon zien hoe jouw kiekjes op de gevoelige plaat staan, gaat dit tegenwoordig een stuk makkelijker. Je klikt, kijk op je schermpje en besluit dan of je de foto mooi genoeg vindt om op je harde schijf te laten staan.

digitale_camera
Helaas ‘heb elk voordeel ook zijn nadeel’ (J. Cruijff). Met de hedendaagse camera’s lukt het mij als leek maar niet om een mooie foto te maken wanneer het avond is. Tenminste: niet zonder flits. Als je de flits gebruikt, heb je wel helder beeld, maar vaak maar een deel en dan ook nog overbelicht. Of wanneer het in een rokerige omgeving is, wordt het één grote witte waas. De flits verlicht alleen de rook en alles wat hierachter zit, is niet zichtbaar.

Lees verder »

Uw optreden goed regelen

november 12th, 2009

Wie droomt er nu niet van een leven als een rockster? Iedereen heeft er vast wel eens over nagedacht hoe het zou zijn als jij een instrument bespeelt in die ene stoere band. Of hoe je bij het kampvuur met je gitaar het hart van elke vrouw sneller laat slaan.

microfoon

Om jezelf het instrument eigen te maken, zul je moeten studeren. Een drumstel of akoestische gitaar lijkt vaak niet betaalbaar. Om maar te zwijgen over een elektrische gitaar met bijbehorende versterker. Als je vervolgens om de band compleet te maken ook nog een basgitaar en keyboard wil, dan reizen de kosten de pan uit. Zou het niet een stuk leuker en makkelijker zijn wanneer je al deze instrumenten bij één en dezelfde leverancier terecht kunt? En vervolgens ook nog eens voor een goede prijs. Onderzoek dus goed waar je voor een goede prijs een degelijk instrument kunt kopen.
Lees verder »

Afkoeling tijdens warme dagen

november 12th, 2009

Het wordt steeds kouder, het begint steeds meer te miezeren, de files worden langer, de dagen korter, oftewel: de zomer is voorbij! Zaten we zo’n maand geleden nog lekker tot laat op een terrasje, zetten we nu ’s avonds vaak de verwarming aan omdat het te koud is.

plafondventilator

 

Dat laatste is erg makkelijk. Zo goed als elk huis heeft tegenwoordig centrale verwarming, of tenminste een open haard. Maar hoe doe je het andersom? Als het buiten 30 graden is wordt het in huis vaak ook niet om uit te houden. Vooral ’s nachts levert dit vaak slapeloze uren op. Het zou een stuk fijner zijn wanneer je een slaapkamer hebt waar het niet te warm is zodat je de volgende dag uitgerust kunt opstaan. Er zijn legio ventilators, airconditioners, luchtkoelers, etc. te verkrijgen, maar helaas betaal je hier de hoofdprijs voor.

Lees verder »